This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:采样率

Guru**** 2998510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061971/ads5294-sampling-rate

器件型号:ADS5294

您好、先生、

我们希望部件在10MHz 至40MHz 的 ADC 时钟范围内运行、而不使用抽取。

如果我们选择10MHz 时钟、而不是80MHz ADC 时钟、这是可能的。 是否有最小时钟 ADC 采样频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表第10页的"建议运行条件"表所示、ADC 采样率可最小为10MHz 至最大80MHz。

    因此、您可以在系统中选择10MHz 时钟。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Abhishek