This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:EVM 无响应

Guru**** 2862730 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061611/dac38j84evm-evm-no-response

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

我正在设计第三方 FPGA( Xilinx KCU040 kintex Ultrascale )评估板,该评估板具有连接  DAC38J84EVM 的标准 FMC-HPC 连接器。
 DAC38J84EVM 上的所有跳线保持不变。

我遇到了几个问题并被解决:

我通过 USB 将 EVM 连接到我的 PC。 GUI 显示"已连接"。单击"1.program 并运行"后、程序将运行并写入数据。但在"低级视图"中、我单击"读取寄存器"。所有数据都将设置为1。似乎即使我尝试另一台 PC、也无法对其进行配置

一旦我连接5V 电源、LED 灯将亮起。LED 灯附近将产生小电流声音。我的电源电压将拉至3.3V、电流~0.5A。其他 LED (如 D4 - D7)永远不会亮起。

在我对 FPGA 进行编程后、警报全部打开。

有什么问题吗?如何配置 EVM 板?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要按照 DAC38J84的 EVM 用户指南说明进行操作、并在5V 电压轨上设置适当的电流限制。 请尝试增大电源的电流限制、然后重试 EVM 配置。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!现在我可以从 DAC38J84EVM 中的 CPLD 中写入和读取数据!

    但输入电流为0.91A、总功率超过4W。 DAC 芯片有点热、是可以还是应该冷却一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    这是总电路板功率、而不仅仅是 DAC38j84。 您将需要通过我们数据表上的热规格来评估 DAC 运行。