This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:双向电流输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, DAC8771, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061645/dac7750-bidirectional-current-output

器件型号:DAC7750
主题中讨论的其他器件: DAC8771DAC80501

您好!

我一直将 DAC7750用于输出(恒定)电流要求为 b/w 0-2mA 的应用。  
现在、我有一个类似的应用、其中输出(恒定)电流要求为 b/w -2mA 至2mA。

您能建议以下内容吗:
A)如何为此使用 DAC7750?
b)是否有替代 IC? (DAC8771应可用于此目的、但缺货)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshay、

    我认为双极电流源的最佳器件可能是 DAC8771。 它确实具有可用于器件的双极电流范围。 如果您对评估 EVM 感兴趣、我相信 EVM 是可用的。

    另一个想法是使用电压输出 DAC 并添加某种 V 至 I 转换器级以生成双极输出。 如果应用程序对成本敏感、这可能是一个不错的选择。 DAC80501可能非常适合此类应用。


    吴约瑟