This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:无法获取芯片 ID

Guru**** 2871130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061779/ads130e08-can-not-get-the-chip-id

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

大家好

我们 使用 ADS130E08制作 样片。

但无法 通过 SPI 总线读回芯片 ID、启动/复位/PWR_DN/ DIN/DOUT/CLK/看起来正常

是否 有人建议我再次检查?

 e2e.ti.com/.../ADS131E08_5F00_V0.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    感谢您的发帖。

    您是否能够在逻辑分析仪或示波器上捕获 SPI RREG 命令帧? 如果是、请分享波形、以便我们可以检查通信。

    您是否正确遵循上电复位时序? 电源斜升后、您应该向 RESETn 引脚发出脉冲、如 上电排序部分所述。

    此致、

    Ryan