This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:线路电压测量

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, AMC3306M25, AMC3330, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061827/amc3306m25-line-voltage-measurement

器件型号:AMC3306M25
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACAMC3330AMC3336

您好!

我进行了基于 TIDM-HV-1PH-DCAC EVM 的设计。

我 将 AMC1204DW 替换为  AMC3306M25。

对于电流测量,它起作用。 但对于 Vbus (400V)、电压数据似乎是随机的。

我能否使用分压器(如 EMV)和 AMC3306M25进行电压测量?

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您可以使用 AMC3306进行电压检测、但器件的较低输入阻抗会对分压器产生负面影响。 AMC3306的差分输入阻抗为22k Ω。 这将导致一些额外的电流流入器件、从而导致一些误差。 对于电压检测、最好使用具有较高输入阻抗的器件、例如输入阻抗接近千兆欧范围的 AMC3330。 请注意、AMC3330是一款隔离式放大器。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我看到 AMC3336是一款具有1Gohm 输入的调制器。 它看起来不错吗?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    好的! 该器件在设计 时特别考虑了电压测量。   

    此致、
    Aaron Estrada