This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:有关增益的阐述

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061471/afe5808a-clarification-about-gain

器件型号:AFE5808A

大家好、

我们的客户希望确认  AFE5808A 数据表中提到的 dB 增益是功率增益还是幅度增益。 他还想知道 AFE5808A 的典型串扰值、因为数据表中未对此进行说明。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    数据表中的增益是振幅增益。

    条件 Fin 的典型串扰:5MHz,Vo:-1dBFS,约为-65dB。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek