This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138使用的芯片是否与 ADS7128相同?

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, ADS7138-Q1, TLA2518, TLA2528, ADS7028, ADS7038, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061545/ads7138-q1-is-the-ads7138-made-with-the-same-chip-as-the-ads7128

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7128TLA2518TLA2528ADS7028ADS7038ADS7138

您好!

我想知道 ADS7138-Q1是否使用与 ADS7128相同的芯片(芯片)制成?

此致、

Denis Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我们不会在公开论坛上提供芯片/设计信息。  我们可以确认 ADS7128、ADS7028、ADS7138、ADS7038、TLA2518、 和 TLA2528都基于相同的基本12位 ADC 架构。  数字接口、数字功能集以及器件之间的性能差异是它们之间的区别所在。