This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:寄存器0x1F 上的文档

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061375/adc3683evm-documentation-on-register-0x1f

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683

您好!

器件的数据表中没有提到寄存器0x1F。 使用 EVM GUI、我们可以进行更改

但是、该寄存器中的值(例如2个 DCLK)、这些更改确实会产生影响。

您能否提供该寄存器的文档? 我们希望确保它正确

已配置。

谢谢、

Rob van der Meer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    数据表当前未列出该寄存器、但正如您从 GUI 中看到的、您可以进行写/读操作、但会产生一些效果。

    目前、请不要写入该寄存器、因为其加电状态默认为标称状态。

    您可以查看 ADC3643 寄存器0x1F 以获得一些参考、因为 ADC3683属于同一系列、并且在寄存器方面具有类似的功能。

    此致、

    Dan