This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:应用查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061066/afe4400spo2evm-application-inquiry

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4400

大家好、团队、

我只是想知道 EVM 是否采用 OxiMax 技术并且与采用该技术的 Nellcor 传感器兼容?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    它不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    如果  AFE4400不使用 OxiMax 技术、它使用什么技术来实现兼容性?  我的客户打算使用 Nellcor 脉动式血氧计传感器,但如果这不起作用,哪些品牌与 AFE4400兼容?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我不确定什么是 OxiMax 技术。 从我在线阅读的内容中、我了解到传感器校准数据存储在传感器中、而不是存储在监视器中。 AFE4400不使用此技术。 只要脉动式血氧计传感器(LED 和光电二极管)按 EVM 用户指南第8.1节所述连接到 AFE、AFE 就可以开启 LED 并读取光电二极管电流。