This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:校准波形振幅

Guru**** 2501875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061111/ads1283-calibrate-the-waveform-amplitude

器件型号:ADS1283

如果我想在所有采样率下校准波形振幅、更好的方法是什么?ads1283能否进行 PSpice 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我不确定如何解释这个问题。

    增益和偏移校准是为了校正 ADC 中的误差、从而校正所捕获波形幅度的误差。 无论选择何种采样率、都存在增益和偏移误差、因此如果您针对特定增益进行了校准、则可以针对所有采样率进行校准、因为它们是直流误差。 数据表中使用 GANCAL 或 OFSCAL 命令或查看用户校准部分概述了该过程。

    遗憾的是、ADS1283没有任何形式的 SPICE 模型。 我不确定您想对 SPICE 模型执行什么操作、但任何类型的校准例程都不会对 SPICE 域有所帮助。  可以使用[GUI]模拟工程师计算器进行大量错误分析 ,有关这些错误的一些基本知识可在以下网址找到: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-ac-dc-specifications-offset-error-gain-error-cmrr-psrr-snr-and-thd

    请告诉我如何更好地理解您需要做的事情。

    最棒的

    Cole