This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:转换完成后、数字输出状态机是否复位?

Guru**** 2686445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061376/ads8598s-is-the-digital-output-state-machine-reset-after-a-conversion-finishes

器件型号:ADS8598S

在以串行模式运行的 ADS8598S 上、BUSY 变为低电平后的第一个读取是否保证为 DOUTA 上的通道1和 DOUTB 上的通道5? 我怀疑情况必须如此、因为对于图70 (使用 DOUTA 和 DOUTB 进行数据回读)、数据表显示"在这种情况下、第一组通道(通道1-4)的转换结果出现在 DOUTA 上、第二组通道(通道5-8)的转换结果出现在 DOUTA 上 出现在 DOUTB 上。"  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     时序和说明 都正确、说明中没有任何问题。  在串行模式  下、DOUTA 上的输出数据序列为通道1、通道2、通道3和通道4。    在串行模式     下、DOUTB 上的输出数据序列为通道5、通道6、通道7和通道8。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    谢谢。 是否可以确认在 BUSY 变为低电平后、通道1始终是 DOUTA 的第一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 未明确指出、在 BUSY 变为低电平后、通道1始终是 DOUTA 上的下一个输出。  但是、在花了一些时间浏览论坛后、您在这里似乎会这样说。

    (+) ADS8588S:在从最后一次转换中读取的数据未完成时启动新的转换。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在您突出显示的帖子中、我没有看到任何问题、包括我的答案。 当 BUSY 变为低电平后、通道1的数据将显示在 DOUTA 上、这肯定是正确的、数据表中也有说明。 您是否发现任何问题?

    此致、

    戴尔