This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:TLA2528

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061437/tla2528-tla2528

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件: ADS7066

您好 TI。

我想为150k pcs 和100k pcs 的 TLA2528IRTER 报价

此外 、还想知道 该器件是否有更小的封装 WL BGA 替代产品

谢谢你

Elhanan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    E2E 不用于报价产品、但我们将联系您公司的当地销售团队、帮助处理报价、并了解有关应用用例的更多信息。  TI.com 改进了在线销售功能、您可以直接从我们的网上商店并行获取报价。  

    TLA2528采用3x3mm QFN 封装、是市场上尺寸最小的8通道 ADC。  如果您需要更小的封装、则需要查看 ADS7066。  它是采用现有最小 WCSP 封装的16位产品。