This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:SPICE 模型

Guru**** 2845850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061355/ads8634-spice-model

器件型号:ADS8634

是否有适用于 ADS8634的 SPICE 模型? 如果不是、建议使用什么仿真工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们没有适用于该成熟 ADC 的 SPICE 模型。 我不确定您要对 SPICE 模型执行什么操作、 但是、如果您想检查趋稳行为或错误、可以查看TI 高精度实验室 ADC - 8.3中的视频根据视频中的方法在 TI-TINA 中构建 SAR ADC 模型并构建简化的 ADC 模型。

    此致、

    戴尔