This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:使用超出规格的时钟频率的影响(460.8kHz 与485kHz 至562.5kHz)

Guru**** 2526910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061296/ads1292r-effect-of-using-clock-frequency-outside-of-spec-460-8-khz-vs-485-khz-to-562-5-khz

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

大家好、

您能否了解以下客户咨询?

我们在开发项目中使用 ADS1292R。 为了简化50Hz 和60Hz 的数字滤波、我们希望使用460.8kHz 的时钟频率、这超出了芯 片规格(485kHz 至562.5kHz)。

这种降低的时钟频率会产生什么影响? 我们应该期待什么?

谢谢、

Franz