请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 主题中讨论的其他器件: ADS1298
大家好、
您能否了解以下客户咨询?
我们在开发项目中使用 ADS1292R。 为了简化50Hz 和60Hz 的数字滤波、我们希望使用460.8kHz 的时钟频率、这超出了芯 片规格(485kHz 至562.5kHz)。
这种降低的时钟频率会产生什么影响? 我们应该期待什么?
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Franz、
感谢您的支持。
请参阅有关在 ADS1298数据表规格之外使用器件时钟频率的类似讨论。 原因与 ADS1292R 器件相同。 如前所述、性能不能得到保证、因此建议验证系统是否按照所有系统设计参数的要求规格执行。
谢谢
-TC