This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:[ADS7138-Q1]模拟输入电平相关查询

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061110/ads7138-q1-ads7138-q1-analog-input-level-related-inquiry

器件型号:ADS7138-Q1

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

[条件]

AVDD:3.3V

Ainx:最大 3.3V

产品在上述条件下使用、但数据表中写入的规格被确认为最大值。

1.在上述条件下使用本产品时是否存在缺陷?

2. FSR 器件和数据表中描述的 Vin 器件之间有何差异?

3.在应用实际产品时,Ainx 的值是否应不超过 FSR 中描述的3.3V? 您遇到了哪些问题? (例如削波)

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 您正在查看"建议运行条件"、这些是安全且建议使用本产品的条件。

    2) 满量程范围等于基准电压、该电压等于该器件中的 AVDD 电源。  这是通过最大输出代码来获取最小值的电压范围。  因此、AINx-GND 之间的差值必须介于0-AVDD 之间 、否则转换结果将饱和。   

    绝对输入范围规定、各个输入可在电源电压上下+/-100mV 范围内浮动、而不会造成问题或损坏、但满量程电压仍限制在电源电压范围内。