This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:功耗和器件温度取决于外部时钟选项

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061050/ads1204-power-consumption-and-part-temperature-dependence-on-external-clock-option

器件型号:ADS1204

您好!

如果我们从使用20MHz 外部时钟(10MHz 采样率)改为32MHz 外部时钟(16MHz 采样率)、ADS1204的功耗将如何增加? 在给定的环境温度环境下、这种增加的功耗会如何影响器件的温度?

外部时钟> 20MHz 的性能下降对我们来说是可以接受的。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    查看 ADS1204数据表中的图21、并让我们知道这是否解答了您的问题。