This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:SYNCbAB &放大器的终端要求;SYNCbCD

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060758/ads54j66-termination-requirement-for-syncbab-syncbcd

器件型号:ADS54J66

你(们)好

请告诉我 SYNbAB 和 SYNbCD 引脚所需的端接。

数据表建议提供端接、如图144所示。 ADS54J66的应用图、其中提到提供1.2V 电压。

请提供 终止值并确认是否提供1.2V 电源。

此致

Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigneshwar、

    SYNC 基本上是直流信号、因此不需要端接。 如果可能、我建议将其驱动为1.2V LVDS。 FPGA 通常具有具有可编程差动输出电压(VOD)的 LVDS 输出缓冲器。 将其设置为处于 ADS54J66数据表的范围内。

    此致、

    Jim