This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:在零 DAC 代码下提供固定电流输出11.8mA、在零 DAC 代码以外的任何 DAC 代码(介于0和65535之间)下提供14.6mA 输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132859/dac161p997-giving-fix-current-output-11-8-ma-with-zero-dac-code-and-14-6ma-output-with-any-dac-code-other-than-zero-between-0-and-65535

器件型号:DAC161P997

大家好、

我希望大家都好、做得好。 我计划在其中一个设计中使用 DAC161P997来产生精确的4-20mA 输出。 我使用了数据表中给出的相同参考电路。 但它在零 DAC 代码时提供固定电流输出11.8mA、在零(0至65535之间)之外的任何 DAC 代码时提供14.6mA 输出。 下面是我观察到的一些要点。

1.我的数字通信似乎正常、因为我每500ms 发送一次 DAC 代码、并且我观察到每个 DAC 代码帧结束后 Ack 引脚上的高电平到低电平转换。

2.也没有错误(错误引脚始终为高电平)。

3.当我在 DAC 的 OUT 引脚和(COA/COMD)上获得-600mV 电压时,环路看起来也正常。

请建议我还缺少哪些其他内容。

此致、

Karan Thawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、


    您是否有完整的电路? 我假设您创建的内容与第26页所示的典型应用类似。 是否有任何其他东西连接到电路? 是否有任何连接到 TPS79801的输出端的内容? 如果连接了任何其他电路、则可能存在大于4mA 的额外电流、这些电流可从 LOP+中拉出。

    我首先要在电路周围进行一些测量。 在启动后、我想您预计会从 LOP+上拉取4mA 的电流。 此时、我将测量从基极到 GND 和从环路到 GND 的电压(您也可以将 LOP+输入到 GND)。 这些测量可检查控制环路是否正常工作(或至少处于设置电流的位置)。

    我还将测量流经晶体管的电流。 您可以通过测量22Ω Ω 电阻器上的电压来实现这一点。 我还将测量流入 TPS79801的电流、该电流可通过100Ω Ω 电阻器进行测量。

    检查这些测量结果、让我知道您得到了什么。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的意见。 我检查了您的观点。 实际上、我的3.3 LDO 正在消耗巨大的电流、这就是 DAC 无法调节电流的原因。 现在  、通过更换 LDO、电路工作正常。 非常感谢。