This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:电源电流要求、尤其是在启动期间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129656/ads1148-q1-supply-current-requirement-especially-during-startup

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148

您好!

根据数据表、当 AVDD=5V 时、I_AVDD 的典型值为225µA μ A。 我假设+/-2.5V 模拟电源具有类似的值。 芯片在启动期间消耗的电流似乎要大得多。

您能否提供一个涵盖启动的最大规格?

 在达到建议的电源电压范围(+2.25V)时、有什么时序/压摆率/单调性限制?

谢谢、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    您是否有示波器快照等可供分享、以显示您在上电时看到的电流消耗? 查看此信息会很有帮助。

    数据表中的电流消耗是典型的平均电流。 瞬时电流消耗可能更高、尤其是在加电和开启集成功能时、例如 PGA、基准、IDAC 等 但是、我没有任何关于该器件的瞬时电流消耗的信息。

    我不知道 ADS1148-Q1的任何特定电源时序或斜坡要求。 我建议确保电源单调上升、以确保上电复位(POR)电路完全释放、从而使器件能够正常运行。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电源电流受到限制、则 ADS1148-Q1电源电压会与电流限制一起产生谷值。 谷底看起来类似于 MOSFET 栅极电压。

    如果电流限制/预算为10mA、则谷底可能需要5..10ms。 如果电源电流更受限、则谷底的持续时间会增加。 如果持续时间长于某个特定值、 则 ADS1148-Q1 无法正常工作。

    BR、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    我不知道你在上一篇文章中的“谷底”是什么意思。 您是否指的是欠压情况、即电源无法斜升至最终电压、而是停留在中间电压一段时间? 同样、在示波器上看到这一点会很有帮助、这样我们就可以更清楚地了解您看到的问题。

    我从轶事中发现、其他类似的 ADC 可能需要10mA 或更高的瞬时电流。 因此、您在将电源电流限制限制限制为<10mA 时会遇到一些问题、这在某种程度上是有道理的。

    您是否能够提高系统中的电源电流限制以适应这些短暂的电流突发?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、正如您所写的那样:电源电压会停留在特定电压上一段时间、而不是通过持续斜坡达到建议的范围。

    我们修改了电源电流源以允许更大的电流。 无论如何、鉴于我们所讨论的电流比数据表中的电流高20倍以上、我们需要涵盖散射和整个温度范围的有效规格、以便进行正确的计算和调整。

    BR、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    通常、我们看到我们的 ADC 与电源+低噪声 LDO 配对、这些 LDO 可以调节100s mA 的电流、即使 ADC 不需要该电流。 因此、这不是一 个常见的挑战。 我很高兴您能够修改电源以增加电流限制。 这是否解决了您遇到的问题?

    正如我在上一篇文章中所述、10mA 的值只是其他器件的传闻证据、并不是 ADS1148-Q1的硬性要求。 实际上、ADS1148-Q1可能会有很大的不同、因为我不知道用于识别 ADS1148-Q1瞬时电流消耗的任何测试数据。 如果您的应用需要更详细的信息、我假设您可以使用高速示波器测量瞬时电流消耗。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    (关于技术器件、汽车 LDO 很容易呈现为正极、但可提供的负极选项要少得多。 另一方面、ADS1148可用于微功耗/可穿戴环境、例如、瓶颈不一定是 LDO 的医疗(ECG)。)

    无论是 LDO 还是其他器件、无论应用领域如何、如果流耗甚至暂时都远高于数据表值、则数据表应包含提示。 (更不用说制造商应该确切地知道产生这种影响的任何潜在原因、以避免我的逻辑中出现任何内部闩锁。)  任何相关的估算都需要深入了解内部 结构和技术-只有制造商才知道这一点。

    结论"人们通常不会看到这种效果-但有些人会看到"并不令人满意、因为这是有责任的产品。

    那么、请说明什么规格?

    谢谢、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    让我看看我是否可以更详细地了解这一点。  请注意、这可能需要一些时间、例如一周或一周以上、然后我才能准备好设置和设备、获取数据并总结结果

    另请注意、如果我们提供有关此问题的数据、则不能保证这一点、因为它未包含在 ADC 数据表中。 因此、您将自行承担使用风险。 我只是想设定期望、这样就不会有任何困惑。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、期待收到您的回复。

    另请注意、我们看到浪涌电流有很大差异、因此某种分析似乎比一个/几个部分的实验验证更有用。

    此致、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    同时、您能否共享您的系统原理图、包括 ADC、任何信号调节电路和电源? 还值得检查、以确保这不是一个不同的应用问题。

    如果您不想在公共论坛上共享此信息、您可以通过私人邮件将其发送给我。 请将鼠标悬停在我的用户名上、然后选择"请求友谊"。 这将允许我们私下分享消息

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas Fenyvesi、

    我只是想告诉你,我们仍然在研究这个问题,但我目前没有什么具体的东西可以与你分享。

    同时、您是否愿意与我们分享您的原理图、包括电源、以便我们能够仔细检查是否存在任何应用问题? 如果您不想在公共论坛中共享原理图、可以使用我在上一篇文章中概述的过程。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 我很快就会发送相关的原理图部分-我刚刚被淹没了-我们都知道这种情况

    此致、

    Tamas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将继续努力、不要 急于 找到原理图。

    布莱恩