This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:未发布内部基准精度。 如何计算精度?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133136/ads1115-q1-internal-reference-accuracy-is-not-published-how-to-calculate-the-accuracy

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1115

ADS1115是一款具有大 PGA 范围和内部基准的有趣器件。  我很难理解器件的总体精度。  我找不到内部基准的精度规格。  对于不同的 INL、增益和偏移参数、有很多 LSB 和 PPM/°C 数字。  尝试将这些数字相加、我在100°C 的温度范围内得到0.5%的值。  还有一个图形(第8页的图19)提供了总误差与输入信号的关系。  这看起来最大值为0.14%、但显然不包括温度变化。  此图和 INL、增益和偏移误差率表中是否包含基准电压偏移和漂移?  如果有人知道有一份应用手册会给我指明正确的方向、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我不知道 ADS1x15和内部基准的任何配套资料、但据我所知、内部基准误差包含在总体增益误差中。 请参阅以下 E2E 帖子。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    你把它钉在了。  增益误差数字上有一个脚注、表示它包含基准误差。  我没来。  此外、他们发布您链接的内容非常有用。  我想我需要返回搜索引擎学校、重新学习如何使用搜索引擎!  感谢你的帮助。

    Regads、

    Tim Dunn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不用担心:-)

    我要承认、E2E 搜索引擎不是最好的、但 Google 也不是那么糟糕... 如果您键入 site:e2e.ti.com "topic" (删除"并输入所需内容)、 您可以使用 google 在 E2E 上找到很多内容。 无论通过哪种方式、都很高兴能够为您清除此问题!

    此致、
    Aaron Estrada