This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:ADS7138的技术问题将与使用 I2C 通信的 STM32F3一起使用。

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133137/ads7138-technical-issue-on-ads7138-will-be-used-with-an-stm32f3-using-i2c-communication

器件型号:ADS7138

各位专家:

你好。

我需要您的帮助、我们的客户设法让 ADS 在手动模式下工作。
但是、无法运行自主模式并在不同的 Recent CHX 寄存器(或 min 和 max)中存储数据。
在最高频率下对8个模拟输入进行转换的最低配置是什么?
配置完成后、他发送一次"转换开始帧"(2帧全为0)。  可能缺少一些重要的东西?


以了解该问题的背景。
他在使用 ADS7138时遇到技术问题。 他将使用 I2C 通信与 STM32F3配合使用。 读取或写入寄存器的函数运行良好、但无法启动转换。
在数据表中、转换开始帧与其他类型的帧完全不同。 他尝试了手动、自动定序或自主模式、但 recent CH0_register 仍为0x00。

请提供建议。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要更新最近的 CH 寄存器、需要更新 STATS_EN 寄存器。 客户是否正确配置了该寄存器?

    此致

    Cynthia