This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:RLD 原理图设计问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127998/ads1292-rld-schematic-design-issue

器件型号:ADS1292

您好:团队

 

    我的客户在 其 ECG 模块中使用 ADS1292。 他们希望使用 PLDINV 引脚,但不想使用放大器,,所以您能解释如何处理 PLDINV PLDOUT 和 PLDIN/PLDREF 引脚。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表图40、图40和第57页下的说明。

    '如果未使用 RLD 功能、则可以使用 PDB_RLD 位关闭放大器。'

    然后、如果取决于客户想要对 RLDINV 和 RLDIN/RLDREF 执行什么操作、他们可以选择连接或断开 RLDxP 或 RLDxN 开关。 如果它们不想将任何 ECG 信号馈送到 RLDINV、它们可以断开所有 RLDxP 和 RLDxN、反之亦然。

    数据表第4页 引脚功能(续)

    描述如果不使用 RLDINV 和 RLDIN/RLDREF、应采取的措施 、即连接到 AVDD

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!