This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R EVM 读取寄存器表错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127749/ads1292r-evm-reading-registertable-wrong

主题中讨论的其他器件:ADS1292RECG-FEADS1292ECG-FE

你是怎么做的?

我收到了 ADS1292RECG-FE。

按照建议、ads1x9xEVM 软件已安装在 windows7上。 然后、ADS1292ECG-FE EVM 通过 USB 连接到 PC (Windows EVM)、并成功安装 USB 驱动程序

但是、我无法读取寄存器中的值、并且在运行软件时也出现错误。 如何解决此问题?

Thx,我期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件或驱动程序可能未正确安装。

    此外、您能否最大化 GUI 窗口并查看右上角的标题/角、以查看是否已建立与 EVM 的连接? 例如、它可能会显示 Ready to use、固件版本应显示一些数字。

    如果没有、请关闭 GUI 窗口并重新启动、以查看它是否建立了连接。

    如果问题仍然存在、请重新安装 GUI 并按照  ADS1x9xECG-FE 用户指南(修订版 A) 3.2安装软件(PC 应用程序)进行重新安装、尤其是第3.3节、以安装 安装 USB 驱动程序。

    然后重试。

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!