This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:如何校准 ADS1298ECGFE-PDK/ ADS1298

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127092/ads1298ecgfe-pdk-how-to-calibrate-ads1298ecgfe-pdk-ads1298

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298ADS1298R

您好!

我们使用  ADS1298ECGFE-PDK 来采集 ECG 数据。 我们在所有通道的记录数据中观察到11mV 的偏移。

我们将  ADS1298ECGFE-PDK 的通道3P 和通道3N 接 地并记录了这些值。 我们可以在 ADS1298的通道3中观察到11mv 偏移(因为 ADS1298测量差分电压、即通道3P-通道3N)。

1.这是正常行为吗?

2.我们应如何补偿所有通道中的偏移?

ADS1298通道上的正常偏移校正是否起作用?

4.如何校准使用 RLD 作为基准的通道?  (由于 RLD 也由 ADS1298生成)

5.如何校准使用 WCT 作为参考的通道?  (由于 WCT 源自通道3P、通道3N 和通道2P)。

6.请指导我们完成 ADS1298 (导联 I、II、V1-V2-V3-V4-V5-V6 ECG 系统)的校准过程

我们计划对具有 ADS1298的定制板使用相同的校准方法

我们使用 TI 的 ADS1298xECG-FE 软件来可视化   ADS1298ECGFE-PDK 中的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1、2和3、除非您的信号源(例如 ECG 模拟器)创建了一些偏移;否则、请参阅 ADS1298R 用户指南第31页-

    "

    注意:对于显示6个导联组合在一起的显示屏、ECG 信号将移除任何直流失调电压、然后
    向信号添加不同的偏移、以显示信号、如图所示。 以查看原始 ECG
    数据、您可以按照下面的缩放功能(框4)中所述选择各个信号。
    2 - ECG 分离功能
    ECG 分隔控制可切换输入图之间的垂直距离。 该功能是
    当 ECG 信号较大且需要更多间隔以避免重叠或折叠时、此功能很有用
    当 ECG 信号较小时、信号之间的距离。

    "

    请您澄清一下"校准"是什么意思吗?  或者您实际上是指"配置"吗?

    客户需要配置多个寄存器和值来实现 ADS1298的每个功能/特性。

    ADS1298 IC 本身不需要任何校准、但最终产品本身可能需要。

    对于问题4、5和6、 建议客户一步一步完成、例如尝试先解决问题4。

    请参阅数据表 9.3.1.7.6右腿驱动(RLD)直流偏置电路和图43、以确定  用户希望关闭多少个 RLDxP 和 RLDxN 开关以将差分输入发送到 RLD 放大器的同相输入;没有明确的也没有确切的方法。 客户在做出最终决策之前、需要测试、观察和分析不同配置的结果/输出。

    问题5适用类似的程序和概念、请参阅数据表 9.3.1.7.3威尔逊中心端子(WCT)和胸导联、并在 做出最终决策之前、执行类似的测试、观察和分析不同配置的结果/输出。

    强烈建议在进行每个实验之前记下/记录相关的寄存器设置、并记下所做的每项更改、以便可以将结果跟踪回相应的寄存器和参数设置。

    "我们计划对具有 ADS1298的定制板使用相同的校准方法"

    是的、它可能是一个良好的起点/种子/参考、但请注意、取决于最终产品的设计和/或电极等、可能仍需要通过测试和分析进行一些配置/校准。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    当将 ADS1298通道 P 和通道 N 都拉至接地时、我们会持续观察到11mV 的偏移。

    由于 ADS1298用于测量范围为1-2mV 的生物电势~ ECG。 我们很不知道如何消除它。

    在校准 ADS1298测量系统方面的任何帮助都将大有帮助。

    通过校准、我们意味着消除在 ADS1298 PDK 中测量的11mV 偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您是否仍在使用 ADS1298EVM 和 GUI?

    当您说"当我们将 ADS1298通道 P 和通道 N 都拉至接地时、我们会持续观察到11mV 的偏移。"、

    我可以询问哪个频道?  现在可以尝试一个通道吗?

    请您拍摄并提供一张图片或一张图、上面是如何操作的、屏幕截图显示了11mV 失调电压的位置吗? 您是否在 ECG Display (ECG 显示)选项卡中看到偏移? 或"Scope"选项卡?

    如用户指南中所述-

    '对于组合显示6个导联的显示、ECG 信号将移除任何直流失调电压、并将不同的失调电压添加到信号中、以显示所示的信号。'

    请查看您是否可以按照 EVM 用户指南第29页-

    4个 ADS1x98ECG-FE 输入信号

    注意:在评估特定 ECG 功能之前、建议用户在输入内部短接的情况下采集数据。 此配置可确保电路板正常运行。

    4.1输入短路测试

    默认情况下、该 EVM 通过各个通道加电至内部短路、数据速率为500SPS、PGA 增益为6。 按下 Acquire (采集)按钮后、Scope Analysis (范围分析)应反映低于5µVPP μ s 的首选 VPP 值

    4.2内部测试信号输入

    配置寄存器2控制内部生成的方波测试信号的信号幅值和频率。 该测试信号的主要目的是验证前端多路复用器、PGA 和 ADC 的功能。 可以在 ECG Display (ECG 显示)选项卡上查看测试信号、如图31所示。 有关使用 ECG Display (ECG 显示)选项卡的详细说明、请参阅第3.4.5节。

    您能否使用 EVM GUI 的通道寄存器选项卡的通道输入下将此类通道设置/配置为内部短路?  001 =输入短路(用于失调电压或噪声测量)。

    并尝试内部测试信号- 101 =测试信号

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!