This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:封装/封装-数据表中列出了两个

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133036/amc7834-package-footprint---two-listed-in-datasheet

器件型号:AMC7834

你好

对于 AMC7834、数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc7834.pdf)列出了两种不同的封装/封装设计- RTQ0056E 和 RTQ0056C。 这些几乎是相同的、只有散热焊盘的尺寸不同。 我看不到有关以下哪项正确使用的任何信息-是否可以确认正确的封装?

如有需要、 完整的产品代码为  AMC7834IRTQR。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请使用 RTQ0056C 的图纸。  感谢您提请我们注意、我将得到解决。

    谢谢、

    Paul