This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 额定值(P/N:ADS1100系列)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133191/esd-ratings-p-n-ads1100-series

主题中讨论的其他器件:ADS1100

大家好、好。

P/N:ADS1100系列
(ADS1100A0IDBVR、ADS1100A0IDBVT、ADS1100A1IDBVR、ADS1100A1IDBVT、ADS1100A2IDBVR、ADS1100A2IDBVT、ADS1100A31100BVT、ADS1100A4IDBVR、ADS1100A4IDBVT、ADS1100A5IDBVT、ADS1100A6IDBVT、ADS1100A7IDBVT)

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是 Panasonic 公司。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SBAS239B–2002年5月–2003年11月修订)

此致、
Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     登录后、请参阅之前的文章:ADS1110:ADS1110A0IDBVR 的 ESD 性能。  

    我们正在努力更新此内容。

     注意:2000V HBM 和500V CDM

    此致

    Cynthia