This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:I2C GUI

Guru**** 2913580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133612/adc081c021-i2c-gui

器件型号:ADC081C021

大家好、

我的客户想要 一个具有 I2C 的低成本低分辨率(<8位)解决方案、

除了 ADC081C0xx、还有其他合适的解决方案吗?

如果没有、请提供该器件的 GUI、我们希望测试 EVM、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于这种情况、ADC081C0xx 是最佳器件。 遗憾的是 、该器件没有 EVM。  如果客户有兴趣自行开发、则可以使用 Linux 驱动程序。

    此器  件提供的壁橱 EVM 是 ADC121C021 EVM,这是一款12位单通道器件。  请注意、此 EVM 没有关联的 GUI、因此客户需要自行开发。  

    我怀疑 Linux 驱动程序可能会与硬件配合使用、但未经测试。  

    此致

    Cynthia