This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字输入事件计数器

Guru**** 2751445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133264/counter-for-digital-input-events

主题中讨论的其他器件:ADS7138

器件 ADS7138具有保留输入事件计数的寄存器(EVENT_COUNT_CHX)。 这些计数器是否仅包含模拟事件(通过阈值)? 是否可以将其配置为对数字输入转换进行计数?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     EVENT_COUNT_CHX 仅在通道配置为模拟输入时对事件进行计数、因此在通道配置为数字输入时不适用。 如果输入的值不是问题且只是转换、则 ADC 输入可配置为模拟输入、即使输入将是数字信号并设置相应的阈值来计算转换次数也是如此。

    此外、是否会关注过零检测模式? 这是 ADS7128中提供的一项功能

    此致

    Cynthia