请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161P997 大家好。
早上好。
我们计划在单个电路板中使用4个 DAC161P997、以提供准确的4-20mA 输出。 我们很高兴听到您关于我们需要4个单独的+24V 环路+电源还是可以使用单个电源的输入。 下面是建议的方框图。
e2e.ti.com/.../DocScanner-10_2D00_Sep_2D00_2022-9_2D00_44-am.pdf
我们能否使用这种配置来控制4个环路、其中环路之间共享 Loop+。 请提供同样的建议、