This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADS131M02转换器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133550/ads131m02-ads131m02-converter

器件型号:ADS131M02

你(们)好

 我有一个项目,在该项目中,我将 ADS131M02 AD 转换器与输入“放大器”一起使用,而输入“放大器”实际上不是放大器,而是信号调节电路。

输入是+10dBm 至-60dBm 范围内的音调信号(阻抗为600 Ω、测量单位为 dB 毫瓦)。

AD 转换器的采样频率为8kHz、输入频率为600Hz 至2300Hz。

 当输入频率为650Hz 时、一切正常、输出对应于输入信号。

但是、当输入高于1500Hz 时、输出过低。

在2300 Hz 时、AD 转换器的输出为 APP。 输入信号的一半。

您对此有没有很好的解释–我们还没有弄清楚。

我们认为、应该可以使用8kHz 采样频率转换2350Hz 并获得正确的振幅。

 当我们对输入信号进行 FFT 时、频率正确、振幅不正确。

 模数转换器的软件设置未更改、仅设置采样频率。

其余值为默认值。

 另请参阅随附的有关输入/AD 输出值的文件。

 e2e.ti.com/.../Input_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Input-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knud:

    这对我来说是意料之中的。 您是否了解了数字滤波器响应?

    数据速率为8kSPS 时、图右侧变为4kHz。 在这个刻度上-6dB (或1/2衰减)大约为0.35、因此0.35*8k = 2.8kHz 或您注意到的频率。 -3dB 大约为0.25 或2kHz、这有点接近您提到的1.5kHz。

    不管怎样、听起来您只需要提高采样率或数据速率、您应该可以正常工作。

    最棒的

    Cole