This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:DB9氧饱和度反射模式

Guru**** 2948050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM, AFE44S30, AFE44I30, AFE4460, AFE44S30EVM, AFE4403EVM, AFE44I30EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133319/afe4490spo2evm-db9-oximetry-reflective-mode

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490、 AFE44S30、 AFE44I30、 AFE4460、 AFE4403EVM、 AFE44S30EVM、 AFE44I30EVM、 AFE4403

各位专家:

我看到7年多以前关于使用反射式血氧计进行 AFE4490设计的文章。

对于我们当前 的 AFE4490SPO2EVM、它附带 DB9血氧计、但传感器处于传输模式。 我正在寻找具有反射模式且与套件兼容的 DB9血氧仪。

你可以建议吗?

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    根据 AFE4490数据表中的建议、 由于支持的 LED 和光电二极管数量、AFE4490更注重传输 SpO2方法。 对于更注重反射式脉动式血氧计的应用、我建议使用我们最新的器件、 例如 AFE44I30、AFE44S30和 AFE4460。 它们支持有效反射脉动式血氧计所需的 LED 和光电二极管数量。  

    对于与 DB9兼容的 AFE44xx EVM、我推荐 使用 AFE4403EVM https://www.biometriccables.in/products/spo2-extension-cable-compatible-with-hrmdb9-to-8pin 
    不过、我希望您能够选择更新的器件、例如上面提到的其他 AFE44xx 器件。  

    请注意、您能告诉我您支持的是哪一位客户吗? 他们对 PPG 和 SpO2有哪些要求?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 为您提供了完整的解释。

    还有一个问题。 AFE4490SPO2是否与 NONIN 8000R 兼容?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

    我知道您正在寻找反射式 SpO2系统。 但是、与 AFE4490相比、此应用通常需要更多的光电二极管输入和 LED 输入。 反射式 SpO2具有比传输式 SpO2更低的振幅和更高的噪声信号、这意味着额外的光电二极管输入至关重要。

    如果传感器的引脚排列中有一个与 EVM 兼容的 DB9连接器、则其工作正常。 但是、查看 NONIN 8000R 规格、我找不到该器件的引脚、也看不到它使用的连接器。 我不建议尝试将其与 EVM 配合使用。  

    我建议 您购买一款考虑了反射性 SpO2/PPG 的 EVM。 对于与 DB9兼容的 EVM、我建议使用 AFE4403EVM。 对于性能优于 AFE4403但没有 DB9的 EVM、我建议使用 AFE44I30EVM 或 AFE44S30EVM。

    此致、
    Nick Z