This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8355:CS 处于高电平(采样和转换)但 SCLK 正在切换时的行为

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133477/ads8355-the-behavior-when-cs-is-high-sampling-and-conversion-but-sclk-is-toggling

器件型号:ADS8355

各位专家:  

如下所示。 如果在 CS 高电平期间切换 SCLK、会发生什么情况? 客户正在评估这种情况、似乎没有失败。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的西班牙裔 SAN:

    很难确定我们可以预期的器件行为。 由于转换是在 CS 为高电平时进行的、因此转换结果可能会受到影响。 尽管客户没有发现异常行为、但最好还是确保遵循时序图。 这将防止在 CS 处于高电平时切换 SCLK 导致的任何可能的异常行为。  

    此致、
    Aaron Estrada