This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:只能收集14位数据、其他位错误

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131142/tsw1400evm-only-14-bits-can-be-collected-and-the-other-bits-are-wrong

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

您好,团队

要将 TSW1400与 ads52j90匹配、只能收集14位、其他位错误。

我一直将 TSW1400与 ADS52J90搭配使用。 可以在10位和12位时成功采集。 但现在只有14个可以正常处理其他错误。

BR、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉、我因为紧急情况而无法使用。

    您能否提供有关此问题的以下信息:

    您运行的采样速度是多少?

    2.您是否能够使用 HSDC 专业版"可靠地"捕获数据、或者您是否在数据捕获中看到任何错误(可能是间歇性的)?  

    3.是否在多个 EVM 上验证了此问题?

    4.您能不能与我分享在10位、12位和14位模式下看到的数据。 请使用内部斜坡测试模式。 我想首先消除 FPGA 反序列化中的任何错误。  

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    感谢你的帮助。

    最近、在实验和测试过程中、我找到了一种为我解决此问题的方法。

    当我第一次打开软件 HSDC Pro、连接板:TSW-1400、然后下载 ADS52J90固件时、我可以自动打开软件 HMC-DAQ GUI、然后使用软件 HMC-DAQ GUI 配置 ADS52J90数字、即配置10位采集、以成功将 ADS52J90与 TSW1400匹配、 并将 HSDC Pro 用于10位数采集信号。

    但是、如果我首先手动打开软件 HMC-DAQ GUI 并为10位收集配置 ADS52J90、如果我再次使用软件 HSDC Pro、我仍然会报告错误:帧时钟错误。

    我对这个问题仍然有疑问,希望得到你的答复。

    BR、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    初始化 ADS52J90固件的正确方法是首先打开 HSDC Pro、工具本身应调用 HMC DAQ GUI。 两台设备之间存在内部同步。  

    HSDC 与 HMC DAQ 进行来回通信、以在设置模式下初始化器件。 如果您单独打开它们、它们可能无法相互通信、因此会引发错误。

    因此、在选择 ADS52J90 EVM 时、请确保 HSDC Pro 应初始化 HMC DAQ。 只有它才能可靠地工作。

    谢谢、此致、

    Abhishek