This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:VCM 驱动器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132141/ads5296a-vcm-drive

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件:THS4541

您好!

我使用 ADS5296A 驱动器进行设计、采用8个 THS4541单元。

根据 DS 建议、THS4541的反馈电阻器为402欧姆。 (对于 VCM 驱动、每个放大器约2.5mA)

ADC 的 VCM 驱动为5mA、无法驱动8个放大器单元。

请 推荐谁来驱动 VCM。

我是否需要使用具有超过20mA 高驱动能力的精密运算放大器?

Regardes

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    是的、您是对的、VCM 引脚可以在0.95V 时提供最大5mA 的电流、以生成驱动器放大器的共模、并且它将无法驱动8个 THS4541器件。  

    您需要在 VCM 引脚之后使用缓冲器来支持驱动器。

    请允许我在内部检查缓冲器驱动器的规格。 我将在2-3天内向您提供有关该问题的器件建议。 您还可以联系我们的放大器团队以获取产品建议。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    该器件的 VCM 输出基本上是0.95 +/- 0.05V 范围内的直流、因此任何运算放大器(如 OPA201或类似运算放大器)都应在此应用中工作。  

    您必须使用运算放大器来驱动 THS4541 cm 引脚。

    谢谢、此致、
    Abhishek