This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294同步脉冲时序

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132323/ads5294-ads5294-sync-pulse-timing

器件型号:ADS5294

您好!

我们使用的是单器件 ADS5294、 无抽取。 我们的采样频率为10MHz、两线制模式。

我们希望 输出单个图形。

我们使用外部同步进行了实验:我们遵循了以下步骤:

  1. Soft RST (在 RST 之后配置寄存器)

   2.在 ADC 中进行 EN_SYNC

   3.启用 TP_HARD_SYNC 以及测试模式

  4.发送硬同步脉冲  

  5.编写单个自定义模式

  6.启用 SINGLE_CUSTOM_PAT

从测试模式返回到采集真实样本的正确方法是什么

只需关闭/禁用   single_custom_PAT 或 禁用2和3以及以上功能?

  

  

  

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、

    感谢您分享您的查询。

    让我明天就这一问题与你讨论。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、

    只是想知道您为什么要对单个器件使用同步功能? 同步也可应用于同步各种输出通道上的斜坡模式、但如果您要放置一个恒定模式(自定义模式)、则会有一个恒定模式、器件将继续提供相同的数据、因此不需要在该模式下进行同步。

    因此、如果您希望与测试模式同步、则应采用正确的顺序  

    1. Soft RST (在 RST 之后配置寄存器)

    2.在 ADC 中进行 EN_SYNC

    3.启用 TP_HARD_SYNC 以及测试模式

     4.启用测试模式

     5.在器件引脚上发送硬同步脉冲

      

    如果您想返回正常操作模式2、则不必禁用2和3、只需禁用测试模式即可。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    我认为我不需要在单个器件上使用同步功能、但这个问题在论坛中出现了很多。  

    我同意您不需要同步的单个模式。

    当您进入 mode2并开始获取频道时、是否需要同步是最终问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉赫、

    使用 SYNC 的原因是为了匹配来自多个通道/器件的数据的延迟。 例如、您在 AFE 侧通过 SYNC 同步数据、然后在 FPGA 侧捕获数据、并在所有通道正确获取斜坡。 这意味着器件和 FPGA 之间的延迟是匹配的。 它更多的是调试信号。

    但是、如果您确定 FPGA 端的延迟、 那么、不需要此同步、您可以直接捕获数据。

    我希望它能回答你的问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek