之前有关 ADS1100非线性的问题已锁定、我们无法将结果更新到此线程。 因此、创建了一个新的线程。
关于 IN+和 IN-处的电压,下面附有示波器图像。
示波器的分辨率不足以区分电阻值小变化时的电压差、但人们应该期望它随外部电路电阻的变化而变化。
下面也是使用逻辑分析仪从 I2C 电路收集的一些数据。 首先、在冷化条件下的信号:
然后在正常情况下:
我们可以从这些结果和早期结果中得出以下结论:
-某些范围内的小输入变化将导致 ADS1100通过 I2C 发送相同的值。
- ADS1100将继续发送相同的值-即不会立即停止发送。
由于非线性范围很小、因此很难可靠地测量 IN+和 IN-电压。 但是、由于这些用于温度测量、因此会对我们的测量输出产生影响、从而导致误差。