This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:DAC81404EVM

Guru**** 2510245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131768/dac81404evm-dac81404evm

器件型号:DAC81404EVM

DAC81404EVM 在双极模式下不工作。

我们提供了 AVDD - 10V 和 AVSS -10V

但输出将会出现。

而单极器件工作正常。

此致、

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    将 EVM 配置为双极范围时、您在输出上看到了什么?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我对 DAC 的要求是获得负输出电压(-8V)。

    因此,我们首先提供 AVDD +10V 和 AVSS-10V,以获得 DAC 通道输出-10V。

    但我们观察到 VOUT_A 处的输出并获取 0V。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    您是否正在使用 DAC81404EVM GUI? 如果是、您能给我提供您的寄存器映射的图片吗?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们有定制电路板、该器件通过 SPI 接口根据数据表设置适当的寄存器设置进行配置。

    我们正在测试 DAC 输出范围-10V 至+10V 和 AVDD:8V、Avss -8v、DVDD +5V

    目前、我们将获得所有 DAC 输出通道 ABCD -8V 输出 、但无法更改为-4.5V/-2.73V。

    我们根据数据表给出的公式计算了代码值、并在异步和同步模式下进行了测试。

    看起来 DAC 输出数据不在更新,我们始终在所有 DAC 输出通道中获得-8V 电压。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图和代码。

    此致、

    AK