This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:数据表中提到的寄存器访问 DAC 81416的过程

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132477/dac81416-procedure-for-accessing-dac-81416-by-registers-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:DAC81416

我对 DAC81416RHA 数据表中提到的通过 SPI 访问 DAC 的过程有疑问。 我正在使用 LabVIEW 代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    您能否提供有关您所关注问题的更多详细信息? 您是否已确认与逻辑分析仪或示波器的通信? 您是否确认器件已在 PCB 中正确供电和配置?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我已经确认了与逻辑分析仪的通信、它工作正常。 是否有人可以提供有关配置数据表中提到的寄存器的详细信息? 我没有在 IC 引脚上获得所需的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我已经确认了与逻辑分析仪的通信、它工作正常。 是否有人可以提供有关配置数据表中提到的寄存器的详细信息? 我没有在 IC 引脚上获得所需的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

    首先向 GENCONFIG 寄存器写入0x0000。  这将启用基准。  您可以从外部测量基准引脚、以确认您已成功写入基准引脚。