主题中讨论的其他器件: INA333
您好!
我使用 ADS1256读取压力传感器数据、这里我的 ADC 在0-5V 电位计下工作正常。 现在、我想在差分输入中使用压力传感器进行测试、但我需要将最大电压映射到104.32mV、以便在其0-5V 之前将其映射到0-104.32mV、因此对于固件侧、我将基准电压更改为0.05321V =104.32/2*1000使用此计算,但我无法获得此类的正确原始计数
例如、0-5V 它0-8388607、我希望0-104.32mV 相同、但当我输入0.1V 时、我的意思是100mV 、它 仅提供1962161、因此我如何同时映射原始计数和最终输出电压。?
请帮助我解决此问题。
谢谢你。