This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:当 REFOUT 为4.1V 时、COMMOUT 为0.15伏

Guru**** 2500695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8422, THS4131, ADS8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133694/ads8422-commout-is-0-15-volts-when-refout-is-4-1v

器件型号:ADS8422
主题中讨论的其他器件: THS4131ADS8412

我们处于某种绑定状态。 我们刚刚生产了十块板、每个板使用8个 ADS8422、顶层四个板、底层四个板。

问题是、仅顶层的四个 ADS 器件在 COMMOUT 上输出大约0.15VDC、而不是数据表中指定的 REFIN/2。 从 ADS 读取一个样本会产生一个0x0000 (硬零)。

底层上的四个器件都从 COMMOUT 输出大约2VDC 的电压。

所有 COMMOUT 引脚均用于各自运算放大器的引脚2。 从其中一个有缺陷的通道中移除运算放大器会将 COMMOUT 提升至0.5VDC。

REFOUT 输出大约4.1伏(正常)、并连接到 REFIN。 因此、该器件不处于模拟断电模式。

我使用万用表或示波器检查了所有其他引脚、它们都正常、实际上与底层器件上的值相同。

在 REFOUT 工作正常且 REFIN 连接到 REFOUT 时、哪种情况会导致 ADS8422输出如此低的电压?

感谢你的帮助。

Mike C Detaille、

Zensol Automation Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    首先、欢迎访问 TI E2E 社区。

    我以前没有看到过这个问题。  COMMOUT 引脚只能驱动200uA、因此下拉电流不会花费太多时间。  我的第一个想法是 THS4131以某种方式将引脚拉至低电平、但您移除了放大器、COMMOUT 仅测量0.5V、因此似乎其他原因导致了该问题。

    • 您能否确认引脚38 PD2是否被拉高至 VBD 电源?  
    • 此外、请使用示波器测量 COMMOUT 引脚、以查看该引脚上是否存在任何类型的振荡。
    • 请验证 CAP1和 CAP2 (引脚9和13)是否约为3.0V。
    • 我注意到您有两个单独的接地。  请确认 AGND 和 DGND 平面在电路板的 ADC 部分附近连接在一起。  如果未在 ADC 封装附近连接、请尝试在 ADS8422附近暂时将这些引脚短接在一起、然后为电路板重新供电。  如果 BDGND 和 AGND 引脚在加电期间的驱动间隔超过0.3V、则可能导致部分 ADC 发生闩锁、无法正常工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们最终找到了问题的根源:订购的器件 ADS8412 (我们不再使用该器件)被错误地取代了 ADS8422。 这是我最后要检查的事情、因为 ADS8412对我们来说是古老的历史。 所有十个电路板的底部都有 ADS8422、顶部有所有 ADS8412 -节省一个 oddland、顶部有一个8422和三个、

    我检查的第一件事(在我们确定它之前)是 PD2、它确实被拉高了。 正如复用一样、REFOUT 大约为4伏、从而排除断电模式。

    CAP1和 CAP2为零。

    最后、您观察到的两个接地端连接到电源(电源输入)。

    该板是最新的修订版、与我们在今年早些时候完成的30个版本极具成效。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Mike C Detaille
    Zensol Automation Inc.