This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ads1299需要 ESD 二极管

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134063/ads1299-4-esd-diode-need-for-ads1299

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我需要对 ESD 进行澄清、需要在 ADS1299通道(4个通道)中添加 ESD 二极管、如果添加 ESD 二极管、我应该在 RC 电路之前或 RC 电路之后添加位置、并且还建议使用 ESD 二极管规格...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这不是必需的、但建议这样做。 此外、如果产品用于医疗分级设备、则客户有责任设计、测试 V&V、使其符合 IEC 和/或 FDA 标准/法规。

     没有建议的 ESD 二极管规格、因为它最终将取决于产品将通过认证的标准/法规。  通常、ESD 二极管应放置在滤波器之前靠近电极插孔/连接器的位置。

    谢谢。