This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1298ECGFE-PDK 设计。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133528/ads1294r-ads1298ecgfe-pdk-designs

器件型号:ADS1294R
主题中讨论的其他器件: ADS1298ECGFE-PDK

尊敬的团队:

我们的客户有以下问题

//

我们正在使用 ADS1294R 设计套件、并检查了 TIDA-01614和 ADS1298ECGFE-PDK 设计。

实际上、我正在从这些设计中学习以创建我的设计、现在我对"tvs0500drvr" IC 有疑问、TIDA-01614是使用该 IC 设计的、我认为该 IC 用于防止电击或静电冲击、 但在1298设计中、没有使用它、而是在引线上放置了一些二极管、那么哪一个是正确的? 哪一个更好? 以及如何通过引线连接实现更安全的解决方案?

非常感谢

我正在等待您的回答、请详细告诉我。

//

如果你能帮我处理这件事,那就太棒了,提前感谢你们!

此致、
William