This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XAD12DJ135文档

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, ADC08DJ3200, ADC12DJ5200RF, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133739/xad12dj135-documentation

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ1350ADC12DJ2700ADC08DJ3200ADC12DJ5200RFADC12DJ3200

大家好  、我们是否可以假设标记为 XAD12DJ135的器件是 ADC12DJ1350、在本论坛中只提到过一次、其他地方也没有提到过?

因此属于引脚兼容器  件系列- ADC12DJ2700/ADC08DJ3200/ADC12DJ3200/ADC12DJ5200RF -速度仅为2700型号的一半。

或者它是否真的有不同(由于 XAD 前缀而不是 ADC)-如果有,是否可以为它获取一些相关的文档/数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    每当我们的器件即将上市时、我们通常允许通过样片预览器件、几乎总是使用早期版本的器件。 几乎当然、SPI 寄存器映射将不同于最终发布的器件、并且器件的某些内部特性也可能缺失。 我们无法支持预览器件-这意味着任何以封装中的 X 开头的高速 ADC 或 DAC。 XAD12DJ135很可能是 ADC12DJ1350器件的早期样品。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们能否访问  ADC12DJ1350文档? 在 TI 站点上找不到该产品-我只是想它是 ADC 范围整合的一部分、在某个点被丢弃。 唯一的提示是论坛上提到的 EVM。 IMHO、过时产品的文档将为 TI 赢得一些忠诚的客户。

    谢谢、Catalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin、

    这是达拉斯 ADC 团队的旧设计、不再存在。 产品已取消。

    请向我发送一封电子邮件、告知您可以在哪里访问此信息、我将删除此信息。

    将此帖子脱机。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也同意上面的加泰罗琳。 早期器件或无支持器件应置于特殊的"按原样"部分、社区可以为这些器件提供自支持、而不是擦除过去的器件。 确定需要区分这些论坛主题并将其标记为非官方/社区。 最好是公开(通过 Google 搜索很容易)、但我会加入此类服务、即使我们在经过验证的成员之间将其保密。 归档文件是黄金级的、我们中的一些人认为、确定不完美部件的详细信息是解决这些问题的最佳方法、因为我们无法完成许多正常工作、因为不能正确生产任何部件。