This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:dac37j84EVM

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132414/dac37j84evm-dac37j84evm

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828DAC37J84

您好、支持

  我参考的是 TI EVM 板: DAC3XJ8X EVM 、用于我们的设计之一。

对于 VCXO、是否有特殊要求??  

此 EVM 板中使用的 VCXO 相位抖动为 :40fs @100MHz。   如果我选择另一个器件: VG5032EDN 122.88 MHz CJGBA。  相位抖动为:0.3ps。

您能帮助我了解我是否可以使用它吗?  或者我需要注意其他关键规格吗?

谢谢!

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCXO 为 LMK04828提供参考、后者为 DAC37j84提供时钟。 DAC37j84的抖动性能取决于您的应用需求。 您可以参考以下应用手册来了解您的噪声要求。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa566/slaa566.pdf?ts=1662558474724&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC3482

    然后、您可以转到 LMK04828网页、在 LMK04828软件工具的支持下搜索时钟工具、以确定 VCXO 要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang

    感谢您的链接。   您是指"时钟设计工具"吗?  设置后 、它只显示频率选择、而不是时钟抖动要求。

    或者、您是指其他工具??

    另外、从 DAC37j84数据表中 、列出了 NSD 参数。  由于 DAC 噪声性能与高频范围内的时钟抖动有关、 数据表测试条件中使用了什么时钟抖动?

    谢谢

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    是的、这是时钟设计工具。

    您需要检查时钟抖动条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kang。   期待您的电子邮件!

    谢谢

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    该测试是使用 R&S 频谱分析仪完成的、并测量了远离载波70MHz 时的本底噪声。 测试时钟源是 HP 8644系列信号发生器。

    -Kang