Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro
您好!
我有一个使用 PGA>4的设计。
电流设计
- AVDD=+3.3V
- AVSS=GND
- VREF=1.024V (外部)
- Ain0=信号+
- Ain1=GND (信号 GND) SO、单端
我的最新设计需要使用高于4的 PGA、因此我想知道应该设置/启用哪些硬件和 FW 选项来利用1-128 PGA 的完整范围?
我已经对 PCB 进行了多项修改、方法是对 ADS1220的引脚进行拆焊、将其提起并连接到 AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V、在内部连接到 AVDD/AVSS 的 RefN/RefP、但仍在努力获得正确的性能。
Thererofe、我想请您为该设计提供建议、以便能够使用完整的 PGA 1至128测量单端信号。
如果需要、可以将单端信号作为差分信号馈送到 ADS1220、则需要进行的任何硬件更改都将实现。
提前感谢您。