This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:GUI 错误(与 PHI 控制器的 USB 通信失败)

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056628/ads131a04evm-gui-error-usb-communication-with-phi-controller-failed

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

客户 遇到有关 EVM GUI 的问题、请参阅下面的详细信息。

"昨天 我订购了 ADS131A04评估板、但我的 GUI 软件有问题。

评估板默认设置为(根据数据表)模式:

我下载并安装推荐的软件 ADS13104EVM-GUI (禁用防病毒功能)。 设备管理器报告不是驱动程序问题。
将 EVboard 连接到 USB LED 二极管 D1、D2和 D4亮起。 然后 、我尝试启动 GUI 软件、并出现带有错误报告的弹出窗口。
我尝试了所有推荐的解决方案、但对我来说没有任何作用。 那么、我的问题是、我的问题是否还有其他解决方案?
"

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您的发帖。  

    我们最近刷新了此 EVM、并使用新的 GUI 将其转换为最新的 EVM 控制器平台。 您能否确认客户正在使用的硬件? 请分享他们收到的电路板的屏幕截图。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是客户提供的图片。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    感谢您的确认。 是-这是原始 EVM 硬件。

    请指导客户下载Δ-Σ 评估 GUI 以及ADS131A04EVM 器件封装。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、您好、Maynard。
    我最近还购买了相同的硬件、并按照 Ryan 的指示下载并安装了评估 GUI 和器件包。 但我仍然能够将我的器件连接到评估 GUI。 在设备管理器中、传感器不显示任何新条目、是否需要任何其他 USB 驱动程序来连接它?

    此致

    ----

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的发帖。 请尝试按照 此主题中描述的步骤操作。 底部还有一个指向另一个帖子的链接、该链接在我们的 EVM 上遇到驱动程序安装问题时似乎很有帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。
     我现在可以连接了...