This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:AFE5808A 和 AFE5808之间的寄存器差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057147/afe5808-register-difference-between-afe5808a-and-afe5808

器件型号:AFE5808

大家好、

我的客户正在考虑 从 AFE5808A 返回到 AFE5808以避免电源限制。

您能帮助我们澄清寄存器设置和它们之间的行为差异吗?

 

[ ADC 寄存器]
地址0xA:SYNC_pattern

当该寄存器被置位时、测试信号器同时从八个通道输出。
在没有该寄存器的 AFE5808中如何生成测试图案?
它是否会为每个通道生成测试模式? 或者、它在没有寄存器设置的情况下生成图形?

地址0x42:抖动

ADC 量化误差看起来通过该寄存器得到了改善。
AFE5808是否没有此功能?
如果在 AFE5808中设置了该寄存器、会发生什么情况?

[VCA 寄存器]
地址0x32:PGA_CLAMP _-6dB

它看起来像 PGA_CLAMP 电平(0x33)被扩展。
我认为该寄存器应该保护过流的线性。
AFE5808是否没有此功能?
如果在 AFE5808中设置了该寄存器、会发生什么情况?

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请检查此请求吗? 是否有人已分配给此主题?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    对延迟回复表示歉意。 您能否详细了解您提到的供应限制? 我在数据表中对此没有任何看法。 对于您提到的所有其他寄存器设置、它们是 AFE5808A 中新实现的功能。 因此、将其设置为不会对 AFE5808造成任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan-San、

    供应限制 只是意味着交货问题。 感谢您的澄清。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    感谢您的澄清。 我认为您是在讨论电源。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan-San、

    我知道、 如果在 AFE5808中设置了上述附加寄存器、则不会产生影响。

    然后、AFE5808的行为是否与 AFE5808A 的行为类似?上面的其他寄存器是否设置为默认值?

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    因为 Kalyan-San 通过电子邮件支持此请求 我要关闭此主题。

    谢谢、此致、

    Abhishek