This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:增益漂移规格确认

Guru**** 2680545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055422/ads1113-gain-drift-spec-confirmation

器件型号:ADS1113

您好!

  我想确认 FSR 2.948V 处的增益漂移规格对最大值是否有任何拼写错误。

 如果我们使用典型值5ppm 进行计算、我们可以匹配增益误差最大值。

 但是、如果我们使用40ppm、它将与增益误差最大值不匹配。  

 希望您能发表意见并予以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我认为这里没有拼写错误。 最大规格只是表示在温度范围内、增益误差漂移不会超过40ppm/C 您可以使用数据表中的图6更准确地表示随温度变化的增益误差漂移。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron、

      让我再次确认以下要点。

      我们需要评估最坏情况。 关于增益误差、如果增益误差为0.15%、那么我如何评估最坏的增益误差情况?

      我是否需要使用40ppm 漂移来计算最大增益误差? 0.15%+40ppm*温度差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    你是对的。 温度会影响增益误差、其表现方式如增益误差漂移规格所示。 因此、对于最大误差、您需要使用0.15%的最大增益误差值以及40ppm/C 的最大增益误差漂移  

    此致、
    Aaron Estrada