This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115的输入阻抗(模块)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054906/ads1115-the-input-impedance-of-ads1115-module

器件型号:ADS1115

大家好、

您能告诉我 ADS1115的 A0~3的输入阻抗吗? (我正在使用 Adafruit 模块)

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入阻抗如下面列出的数据表中所示。 有关这方面的更多详细信息,请参见数据表第16页

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不太理解的一件事是每个文档中列出的"模式"之间的对应关系。 使用 ADS1115模块时、我可以根据我的应用在"单端模式"和"差分模式"之间进行选择(请参阅下面的 URL 链接)。

    我不知道这两种测量方法中的每一种方法是否对应于数据表中的"差分"或"共模"(或者它们是否相关)。

    如果阻抗根据测量方法发生变化、那么我需要相应地修改我的电路。

    参考

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列出的阻抗值保持不变。 如果使用差分与单端电路、则电路会发生变化。

    如果您使用单端、则 AIN_N 随后接地、请参阅下面的电路图。 开关将根据使用的模式(单端与差分)改变位置。 从此处开始、从上面获取电路并将 AIN_N 替换为接地。  

    Zdif =差分阻抗值、ZCM =共模阻抗值  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、我误解了。
    如果是这种情况、例如、在尝试在"差分模式"中测量模块 A0和 A1处的电势差时、如何计算总输入阻抗?
    它是 Zdif 和 ZCM 的组合吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAI、

    正确、一旦您决定了开关将采用何种配置、您就可以分析电路。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!
    当我用 FSR≈6.1422在模块 A0的单端模式下测量时、我认为输入阻抗将是1/((1/10M)+(1/22M))、这是正确的吗?


    然后、如果您在 差分模式下使用 FSR=6.1422测量 A0和 A1的值、如何计算每个引脚的输入阻抗?
    我应该如何考虑图中的0.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAI、我希望您能够继续前进、我将关闭这条线程